This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP83620合规性测试

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844788/dp83620-compliance-test-for-dp83620

器件型号:DP83620

您好!

如何获取寄存器设置信息以通过 DP83620的合规性测试?

我的客户正在使用 DP83620并需要有关合规性测试的信息。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    大多数100Base-TX 测试都可以通过强制 PHY 进入100Mbps 操作来进行。

    1、将0x2100写入寄存器0x00、强制写入100Mbps。

    2.读取寄存器0x19并仅将位[15:14]更改为"00"以强制 MDI 操作。

    此致

    Aniruddha