This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(2)

Guru**** 2996140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844560/dp83822if-dp83822if-s-link-2

器件型号:DP83822IF

您好!

。 它设置为100BASE-FX、但复位释放后201.5ms 建立链路。

在这种情况下、测量的链路建立时间为201.5ms、那么、通过查看 PHY 的几个内部过程逻辑的裕度、可以说链路建立时间不超过 MAX300ms 吗?

如果 MAX300ms 不够、您能说链接启动时间不会超过 MAX400ms 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    由于 IEEE 标准中没有关于最大链路正常运行时间的指导、因此无法保证 DP83822的链路正常运行

    此致

    Aniruddha