This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:TUSB322I/HD3SS3212/HD3SS6126原理图审阅

Guru**** 2637965 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, HD3SS3212, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844084/tusb322i-tusb322i-hd3ss3212-hd3ss6126-schematic-review

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212HD3SS6126TUSB322

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

USB 功能块。 (使用多路复用器控制、一条路径连接到 UFP 模式、另一条路径连接到集线器)

您可以帮助查看我们的原理图吗?

欢迎提出任何建议。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在同一 USB3路径上似乎有两个多路复用器、它可能无法通过 USB3合规性测试、建议在 SUC-C 连接器上使用 USB 转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们将在内部讨论以检查是否会添加 U3转接驱动器。

    那么原理图呢? 有任何风险?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 TUSB322I/HD3SS3212/HD3SS6126的问题、如何控制 TUSB322信号? 我可以在您的原理图中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    TUSB322I 的 I2C 和 INT 连接到 CPU (基于 ARM)
    由 CPU 控制
    这是否需要驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您不需要 TUB322的驱动程序。