This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:内部上拉/下拉

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844686/lmh1297-internal-pull-up-pull-down

器件型号:LMH1297

LMH1297团队、

数据表给出了4电平输入的内部上拉/下拉值、但不提供2电平输入的值(例如、ENABLE、EQ/CD_SEL、OUT0_SEL、SDI_OUT_SEL)。

您能否为2级输入共享此内部上拉/下拉值?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    通常、这些引脚上有弱上拉/下拉电阻。 此外、还有一个宽容差。 根据实验室中的测量结果、我看到50K 到120K 之间。

    此致、Nasser