This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC180:与具有不同电源电压的产品通信

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844561/sn75lbc180-communication-with-products-with-different-power-supply-voltages

器件型号:SN75LBC180
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1473THVD1450

您好!

连接3.3V 驱动产品(SN65HVD1473)和5V 驱动产品(SN75LBC180D)进行通信是否存在任何问题?

请告诉我要注意的要点。

此致、

DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 和5V 供电的 RS-485收发器都将满足 TIA/EIA-485物理层的信令要求、因此它们可以毫无问题地相互通信。  我唯一能想到的是使用外部失效防护偏置电阻(即在总线上设置空闲状态差分偏置)。  理想情况下、这些仅安装在一个节点上。  如果一个节点上有一个高达5V 的上拉电阻、另一个节点上有一个高达3.3V 的上拉电阻、则电流可能会从较高电压节点流向较低电压电源。  如果这是应用的一个问题、可以将一个二极管与上拉电阻串联、以阻止反向电流流入3.3V 电源轨。

    顺便说一下、我们确实有一些较新的 RS-485收发器、例如 THVD1450、您可能希望在新应用中考虑使用它们。  

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。

    此致、
    最大