This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:自然通风条件下的工作温度范围

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844613/am26lv31e-ep-operating-free-air-temperature-range

器件型号:AM26LV31E-EP

大家好、我们希望在 数据表中阐明自然通风条件下的工作温度范围。 绝对最大额定值和建议运行条件上的值相同。 这是否意味着如果器件在-55摄氏度和105摄氏度下运行、器件将按预期响应?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    绝对最大额定值部分中的 Ta 条目应删除、因为它不正确且具有误导性。

    几乎所有 TI 产品的绝对最大 Tj 最大额定值均为150C。  数据表中注明了这一点、并覆盖了 Ta 条目。

    删除 ABS max 部分中的 Ta 行将排队、以便在下次数据表更新时删除。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水