This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:TFP410-EP Linux 内核器件树显示时序值

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844458/tfp410-ep-tfp410-ep-linux-kernel-device-tree-display-timings-values

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件:TFP410

您好!  

我正在 Linux 内核器件树中填充以下信息:

 -前沿、后沿、HSYNC - len:水平显示时序参数
  以像素为单位
  垂直前沿、垂直后沿、垂直同步长度:中的垂直显示时序参数
  线

看了数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tfp410-ep.pdf),我没有看到太多东西。

在确定 水平和垂直值的前/后沿和 vsync len 的值时、我能获得一些帮助吗?

以下是完整的设备树条目:

lcdif{(&L)
 pinctrl-names ="default";
 pinctrl-0 =<&pinctrl_lcdif_dat
      pinctrl_lcdif_ctrl>;
 显示=<display0>;
 状态="正常";
 显示0:显示{
  每像素位数=<24>;
  总线宽度=<24>;
  显示时序{
   本机模式=<&timing0>;
   ting0:DVI{
    /* 1024x768p60 */
    时钟频率=<65000000>;
    hactive =<1024>;
    前沿=<1>;
    后沿=<1>;
    HSYNC-LEN =<2>;
    vactive =<768>;
    垂直前沿=<1>;
    后沿=<1>;
    vsync-len =<2>;
    HSYNC-ACTIVE =<0>;
    vsync-active =<0>;
    停用=<1>;
    像素时钟激活=<0>;
   };
  };
 };
};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    遗憾的是、由于此器件的使用寿命较长、没有任何专家资源可以回答低级驱动程序问题。

    我怀疑您查找的信息在其他 Linux 存储库中公开可用。  该器件已上市一段时间。

    在 Linux 发行版中、GitHub 上有很多与视频和 TFP410相关的数据。   我怀疑您会在此处找到所需的信息。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水