This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988

Guru**** 2546100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844591/tps65988-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVM

您好!

我想将 TPS65987EVM 板中使用的 FTDI 芯片 FT4232HL 集成到我的项目中。

我需要通过 SPI 和 I2C 与 TPS65988芯片通信。 在哪里可以找到 FT4232HL 的固件以将其与配置工具配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我是对的- FT4232HL 不需要固件。 那么、我需要建立兼容的连接并具有合适的驱动器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    正确、您应该只需要正确的硬件连接和 PC 上的正确驱动程序。

    谢谢、
    Eric