This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 时钟

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844400/dp83867cs-sgmii-clock

器件型号:DP83867CS

你好

      对于 SMII_SIN、它与差分 SGMII 时钟输入同步、但我们可以看到任何为 SGMII 时钟输入指示的引脚。 为什么 DP83867没有任何 SMII 时钟输入引脚?  

  另一个问题 是 DP83867CS 具有 SGMII_CoP/N 引脚、但 CPU 没有 SGMII 时钟引脚来连接 SGMII_CoP/N 引脚以实现 SGMII 时钟输出。  SGMII 时钟输出是否必须连接才能进行通信? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    PHY 的 SGMII 输入可以从数据中执行时钟恢复。 PHY 不需要单独的 SGMII 时钟输入。 类似地、一些 MAC 可以从 SGMII 数据执行时钟恢复、并且也不需要输入时钟。 在这种情况 下、SGMII_CoP/N 应保持未连接状态。

    此致

    Aniruddha