This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:REFCLK 输入和可调 DSI 时钟频率

Guru**** 2876590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844407/sn65dsi86-refclk-input-and-adjustable-dsi-clock-frequency

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我们需要将 DSI 时钟频率调整为223MHz。

基于 SN65DSI86编程指南第3.4节、如下所示。

如果我们不在 REFCLK 上输入时钟、我们只能选择这五个 DSI 频率(384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz)、 对吧?

如果要将 DSI 时钟频率调整为223MHz、我们需要在 REFCLK 上输入时钟、对吧?

谢谢

《SN65DSI86编程指南》第3.4节:

当使用 REFCLK 作为时钟源时、支持任何 DSI 时钟频率、但前提是该时钟

源是 DSI A 时钟、则需要将所需的 DSI 时钟频率更改为 A

DSI86支持的频率。 在此模式下运行时、以下任一 DSI A 时钟

可使用的频率:384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz。 在大多数情况下、是 eDP

面板将支持与理想像素时钟频率的某种变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    您对这两个问题的理解是正确的。 如果您看一下第8.2节的方框图、您可以看到有一个时钟电路可通过参考时钟或 DSI 时钟馈送。 编程指南中的要求适用于该时钟电路。

    谢谢

    David