This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:用于连接5m 电缆的信号调节器

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844336/tusb211-signal-conditioner-for-interfacing-5m-cables

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB2036

大家好、

我的客户正在设计一款通过5M-5m 电缆连接的 USB 系统的产品。

TUSB211器件是否适合用于实现该系统、或者是否有能够正确连接5m 至5m 电缆的信号调节器?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TUSB211用于 USB HS、我们没有用于 FS (12Mbps)的 USB 转接驱动器。  您可能可以添加 USB FS 集线器、如 TUSB2036。