This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF#39;s 链接

Guru**** 2766675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844269/dp83822if-dp83822if-s-link

器件型号:DP83822IF

您好!

1.我将其设置为100BASE-FX。 建立链路的条件是什么?

2.复位释放后重新链接的条件是什么?

在复位释放后201.5ms 建立链路。 为何要花这么长的时间呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于连接、主机 PHY 和链路伙伴需要支持相同的工作模式。 在本例中为100Base-FX。 它们应使用符合100Base-FX 以太网标准的良好电缆和光纤连接器进行连接。 PHY 在建立有效链路之前经过多个内部过程、IEEE 标准中没有定义的最长链路时间。 因此、很难量化链路建立时间或解释在这种情况下花费201.5ms 的原因。

    此致

    Aniruddha