This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB PD 应用

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, LM3489, TPD6S300, TIDA-050012, USB-C-PD-TKT-EVM, TPS62177, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844078/tps65987d-usb-pd-application

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: LM3489TPD6S300TIDA-050012USB-C-PD-TKT-EVMTPS62177TPD6S300A

您好!

请帮我快速解决有关 USB PD 配置文件5的问题。  

以下器件是否足以完成 USB PD (配置文件5)的设计。

  • TPS65987D
  • LM3489或任何新推荐的控制器?
  • TPD6S300或 TPS8S300?  

我们是否需要任何其他器件来完成设计?  

您是否有好的示例参考设计?  

谢谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    当您参考 PD 配置文件5时、这意味着什么?

    通过查看您描述的器件、您似乎需要高电压 PD 充电器? 如果是这种情况、您可以参考 USB-C-PD-TKT-EVM 或 TIDA-050012参考设计。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    非常感谢您的反馈。  

    我想配置文件5是一个客户术语。  

    希望这张图片能解释这些术语。  

    客户希望在新的100W PD 应用上工作。 (所需电压为5、12、20V @3A 和 20V @ 5A。

    在 TIDA-050012的原理图中、缺少 ESD 二极管。 我将再次研究这些 TIDA 并将其推广给我的客户。  

    您能否再次查看器件列表并确认所述的 TI 器件是否足够或我是否需要添加其他器件?   

    • TPS65987D (USB PD 控制器)
    • LM3489 或任何新推荐的控制器? (降压控制器)  
    • TPD6S300 或 TPS8S300? (ESD 保护)
    • TPS62177 -(降压转换器)

    谢谢、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    为了符合最新的 PD 规范、如果他们将通过 Type-C 端口提供60W 或更高功率、则必须能够支持5V、9V、15V 和20V。 12V 是非标准 PD 电压、但可以在不违反规格的情况下添加。 但是、必须支持4标准电压以实现合规性(5V、9V、15V 和20V)。 从您的器件列表中、我建议与直流/直流控制器团队合作、寻找不同的降压控制器、因为 LM3489的电流限制为4A。 对于 Type-C 保护、应使用 TPD6S300A。 其他器件对我来说看起来很好。

    谢谢、
    Eric