This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:RGB888测试图案寄存器配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844135/ds90ub954-q1-rgb888-test-pattern-register-configuration

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我正在调试新的原型硬件。

您能否为 RGB888 (每像素24位)提供1080p30 (1920 x 1080、每秒30帧)的测试图案配置?

我们的接口是该摄像头的2个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 ALP 随附的脚本中已经有一个相关示例。 您可以在此处找到它:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954

    该文件名为 :954_patgen_RGB888_colorbar_1920x1080p30.py

    您只需修改此示例、即可从954而不是953运行 PATGEN、方法是更改所有写入的地址以匹配954。 此外、您还可以取消对0x33寄存器写入的注释、并在启用 CSI-2发送器时在该寄存器中设置所需的通道数

    此致、

    Casey