This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:未使用的数据线路连接

Guru**** 2925700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844115/tpd6s300a-unused-data-lines-connection

器件型号:TPD6S300A

如果引脚19和20、D1和 D2未使用、是否应接地或 NC?

谢谢、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果未使用它们、则可以将它们保持 NC 状态。

    谢谢、
    Eric