This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AT:输入引脚建议连接未使用的通道。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843983/ds26lv32at-input-pins-recommended-connection-for-unused-channel

器件型号:DS26LV32AT
主题中讨论的其他器件: AM26LV32

大家好、团队、

我想知道对于以下器件未使用的通道、最好的建议连接(open/VCC/GND)是什么。
1) DS26LV32AT
2) AM26LV32

有时、我们应该如何  通过内部失效防护功能来考虑它、这让我感到困惑。
   非常感谢应用专家的任何建议。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    对于这两个器件、可将未使用的输入通道保持断开状态。  在这种情况下、该通道的相应输出将处于高逻辑电平。  该输出也可以保持断开状态。

    请注意、这将使用内部失效防护功能、该功能可检测输入信号的丢失。  如果器件运行在预期会有大量噪声耦合到未使用端口的应用中(即、足够高的噪声可被检测为一个有效的 RS-422/485输入信号)、 然后、您可以通过使用外部偏置网络(A 拉高、B 拉低)来提高抗噪性并防止输出切换。  但是、这种情况很少需要、并且未使用的输出端口切换的后果很小、因此在大多数情况下、断开未使用的通道是最简单的选择。

    此致、
    最大