This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:如何确定 SX/Sy 电容器(C2)

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843951/p82b96-how-to-determine-sx-sy-capacitor-c2

器件型号:P82B96

您好!

根据数据表 P.17表1、C2的值似乎因条件而异。
数据表中是否有说明或计算公式显示如何确定 C2?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    图10中显示的 C2电容(并在表1中引用)旨在表示 PCB 的容性负载。  这是连接到总线的任何器件的寄生引线电容和引脚电容之和。  根据 I2C 标准、总电容可高达400pF。  对于给定的负载电容值、应选择上拉电阻、以便满足所需的信号上升时间。  (有关上拉电阻器选择的更多详细信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf)。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大