This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:搜索两个 FPGA 之间的高速数据传输解决方案

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD207, SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811109/ds91m040-searching-for-a-solution-to-high-speed-data-transmission-between-two-fpga

器件型号:DS91M040
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD207SN65MLVD206

您好!

我的客户要求一个高速传输数据的解决方案、以下是规格、您是否愿意找到合适的解决方案? 谢谢。  

 1、双向

2. 3m 距离。  

约200m bps 数据速率。  

轻松连接 FPGA。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    MLVDS 是此应用的理想选择。  它们是否需要4个通道?  如果是、则 DS91M040 是一个选项。  如果它们只需要一个通道、则 SN65MLVD206是一个不错的选择。 总线上将有多少个器件、它只是2个 FPGA 吗?  如果是这种情况、则它们应该能够在3m 距离处实现200Mbps 速率、但这可能取决于电缆- CAT5或类似设备应该正常。  上述2个器件为半双工(在发送和接收时共享相同的差分对)。  我们有全双工器件(例如 SN65MLVD207)、每个方向都需要一对。

    此致、

    相位