This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB 2077A

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811260/tusb-2077a

主题中讨论的其他器件:TUSB2077A

你好

将 TUSB2077A 用于 USB 集线器的 IAM、我有几个与此主题相关的问题、

1) 1)上方 IC 上的过流和上电引脚的概念是什么、

2) 2)如果我没有在该引脚上连接任何东西该怎么办。

请帮助我找到上述解决方案。

谢谢。

Ajitem kudtarkar

ajitemk@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读第 8.3.1节 USB 电源管理。 部分描述了过流引脚和 PWRON 引脚。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    2.如果这些管脚没有连接、USB 集线器将失去控制下行端口电源的能力、并向 USB 主机报告过流情况。 向 USB 主机报告当前情况需要符合 USB 标准。