This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:功耗问题和原理图回顾

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811300/tusb8041-consumption-question-and-schematic-review

器件型号:TUSB8041

尊敬的团队:

监管人员计划使用 TUSB8401。

从数据表的第7.7节中可以看出、最大电流消耗不大于800mA (实际为778mA)。

但 U0和 U1/U2中集线器的功耗差异几乎是原来的两倍。

您能不能建议造成什么差异?  它将帮助我们设计电源稳压器或 LDO。

此外、我已经与客户进行了初步审核。

您能在最终审核方面提供帮助吗?

我将直接将邮件发送给您。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U0和 U1/U2在 USB 状态机中具有不同的电源状态。 U0是主动模式、USB 下游器件在该模式下主动轮询和传输数据。 U1/U2是低功耗模式、在这种模式下、下游器件并不总是处于激活状态。 请为 U0状态下的功耗预算。