This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807883/bq24392-bq24392-schematic-review

器件型号:BQ24392

尊敬的 TI 专家:

我们希望您能帮您查看下面概述的原理图。 BQ24392专为游戏产品而设计,该产品通过 USB 端口供电。 我们基于此设计构建了15、000套硬件板、并注意到其中有849套无法从计算机 USB 端口获取电源(BQ24392的内部开关只是在 DCD 阶段后关闭)。 我怀疑设计可能会有一些问题、这会导致电路板之间的行为一致。 下表概述了连接到计算机 USB 端口后探测到的 BQ24392无法正常工作的引脚状态。 我们观察到的症状是1。 1)从 USB 端口汲取的电流很小、2) PC 无法识别连接到它的 USB 器件。 如果您能查看我们的设计并提供有关解决问题的提示、我们将不胜感激。 非常感谢。

Peter

        

引脚名称

引脚状态

SW_OPEN

 3.3V

CHG_AL_N

 3.3V

Good BAT

 3.3V

CHG_DET

 0V

DP_CON

 0V

DM_CON

 1.49伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您用于测试的器件是什么?

    2:如何连接 CHG_DET、CHG_AL_N、Good BAT?

    3:为什么需要 R5/R7、C4/C5和 R6/R8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请查看我的回复、如下所示。

    1:您用于测试的器件是什么?

    [PET]我们使用 PC 计算机 USB 端口。 BQ24392已插入计算机 USB 端口。  

    2:如何连接 CHG_DET、CHG_AL_N、Good BAT?  [PET]信号上拉至 VCC。

    3:为什么需要 R5/R7、C4/C5和 R6/R8?

    我们刚刚关注了数据表的参考设计电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:DM_HOST/DN_HOST 应直接连接到主机 DP/DM、不需要 R5/R7、C4/C5、L1/L2。

    2:Good BAT 是由系统/充电控制的输入、除非您不需要充电、否则您不能始终保持高电平。

    3:您连接到 USB 连接器的充电设备是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?