This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:确保 TS3USB3000数据表正确与否。

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808754/ts3usb3000-make-sure-ts3usb3000-datasheet-is-correct-or-not

器件型号:TS3USB3000

我有疑问  

我在 21p 中发现 KO = 1.75mm。 请参阅以下内容。

但我在 下面的25p 找到了。

那么、我想确保 P21和 P25之间有什么不同点?

恐怕 K0为1.75mm 、孔相对于器件本身的尺寸较大、我想它会在您摇动盒子时旋转 。

请提供您的评论、

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尽快查找并更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.75正确、我们很快就更新了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户也问我一些问题。

    之前的数据表有2种类型的规格(TS3USB3000RSER 的1个引脚位置是 Q1或 Q3)。
    这次只有一种类型(TS3USB3000RSER 的1个引脚位置是 Q1)。
    我想确保可以取消另外一种类型(TS3USB3000RSER 的1个引脚位置是 Q3)?
    此外、如果您在不久的将来订购、TS3USB3000RSER 1引脚位置是否会收到 Q1的封装产品?
    如果您可以确认、这将很有帮助。

    感谢你的善意帮助  

    最恰当的考虑

    Yuki Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在只有 Q1。