This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:能否同时使用 PCIe/PCI 桥接器部件 XIO2001和 PCI/PCMCIA 部件 PCI1520?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, PCI1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811334/xio2001-can-i-use-the-pcie-pci-bridge-part-xio2001-and-the-pci-pcmcia-part-pci1520-together

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件: PCI1520

您好!

您能否确认是否建议在新设计中同时使用 PCIe/PCI 桥接器部件 XIO2001和 PCI/PCMCIA 部件 PCI1520?

您是否预见到我们将这些部件一起使用、使用 PCIe 主机以正向透明模式通过桥接器驱动 PCMCIA 接口时会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是这些器件的有效应用。 但是、这些是支持非常有限的旧器件、因此不建议在新设计中使用。  

    此致、

    I.K.