This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:保护 USB 2.0数据线路免受 VBUS 短路的影响

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809846/tpd6s300a-protecting-usb-2-0-data-lines-from-short-to-vbus

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD4S014

我需要保护 USB 2.0端口免受 VBUS 短路的影响。

我找到 了用于  VBUS 短路 USB Type-C 端口保护的 TPD6S300A、是否有更适合 USB 2.0的类似器件、或者是否可以使用该器件来提供针对 VBUS (5V)数据线短路的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    如果您的系统使用 USB 2.0端口、我建议您改用 TPD4S014。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 电缆损坏或连接器中有碎屑将 VBUS 直接短路到其中一条数据线时、是否给 TPD4S014保护免受 VBUS 对 D+或 D-短路的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是