This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:如何利用 EQ 和去加重/预加重来增强信号完整性?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807562/tmds181-how-to-leverage-eq-and-de-pre-emphasis-to-enhance-signal-integrity

器件型号:TMDS181

大家好、团队成员

我的客户报告了一个应用问题、我需要您的帮助来确定下一步应该做什么。

客户在电视侧使用 TMDS181作为 HDMI2.0输出的源器件。 但眼图还不够好、无法超过目前的标准。

在电视内部、信号源和 TMDS181之间的电缆(迹线)长度约为180mm。 TMDS181与连接器之间的距离约为75mm。

下面显示的第一个图表是在没有输出电缆的电视连接器中捕获的。

第二个图是3m 电缆后的输出信号。

下面是我的问题:

如果我们发现输出信号不良、调试信号完整性问题的主要过程是什么?

我们是否有任何有关如何配置 EQ 和强调参数的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    您是否有完整的测试报告?

    第一个眼图是 TMDS181的输出、第二个眼图是 TMDS181+3m 电缆的输出吗?

    您会向我发送他们设计的原理图和布局吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是的、你是对的。

    第一个图是不带电缆的输出侧信号、另一个图是3M 信号。

    下面是客户提供的几张 PCB 布局快照。

    客户告知自己尝试了不同的 EQ 参数、眼图没有变化。

     有几个问题:

    1. 修改 EQ 参数后、我们需要将1写入0xAh[2] apply_RxTx_changes 以使该配置生效吗?
    2. 在这种情况下、我们应该启用或禁用 DIS_HDMI2_SWG 函数吗? (我们使用 HDMI2.0输出)
    3. 我们应该增强或减小输出数据摆幅吗? 它决定什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    它们所使用的眼罩看起来是由 HDMI 规范定义的 TP2_EQ 处的眼罩。

    对于 TP2_EQ、最差的电缆和均衡器已添加到 TMDS181的输出中、因此我不知道除了最差的电缆仿真器外、为何还会添加3m 电缆、并期望眼图通过。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    请让客户参阅 HDMI CTS 规格以了解 HDMI 电气合规性测试设置和要求。

    对于 VSWING、请首先调整 VSADJ 外部电阻器、因为这将改变时钟和数据摆幅。 然后、您可以写入0x0Ch 寄存器以分别更改数据和时钟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    此问题似乎是由客户不正确的衡量方法导致的。

    它现在已经修复了。

    谢谢。