This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:988EVM 端口 A 无法输出协商电压,端口 B 正常,2端口 I 设置相同的配置

Guru**** 2599805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810844/tps65988-988evm-port-a-could-not-output-negotiation-voltage-portb-is-ok-the-2-port-i-set-same-configuration

器件型号:TPS65988

大家好、

   我使用以下 PJT 文件(遵循988上的默认设置)、将相关的完整映像文件下载到988EVM、 我发现端口 A 始终协商、但端口 B 正常。 请帮助检查。 测试程序、

  1.为988EVM 加电。  

   2.在988EVM 上保留默认硬件设置。  

  3.将 bin 文件下载到988EVM。

  4.将接收板连接到988EVM 端口 A,出现问题,将接收板连接到端口 B,无问题。  

   请帮助检查。 所有设置都相同。 端口 A 和端口 B  

  PD 日志

pjt 文件设置,  

当我按如下方式设置 pjt 时,使用虚拟地址发送源上限,在 Porta 上没有问题。  很好奇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    请问您使用的配置工具版本是什么? 如果不是、我建议通过以下链接下载 v5.13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

      V5.15、我从内部文件获取软件。 V5.15修复虚拟地址错误、我需要该函数、因此我必须使用 V5.15。 但我将首先针对这种异常现象尝试 V5.13。 将尽快更新。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

       是的、V5.13可以正常工作、没问题、因此我确信我们的共享文件夹中的 V5.15应用工具中存在错误。  

       但 V5.13还有另一个虚拟地址错误、我将通过电子邮件与 Atiq 讨论这一问题。  

       非常感谢。