This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:DP83849是否有任何信号或方法来显示器件运行是受控还是失控(不受控制)到 MPU?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808282/dp83849c-does-dp83849-have-any-signal-or-way-to-show-whether-the-device-operation-is-under-control-or-runaway-under-no-control-to-mpu

器件型号:DP83849C

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 DP83849。

 具有有关该器件的以下问题。 可以给我答复吗?

问:DP83849是否有任何信号或方法来显示器件运行是受控还是失控(不受控制)到 MPU。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我对你的问题不清楚。 您能不能澄清 您正在寻找的"器件运行处于控制之下或失控(不受控制)到 MPU "?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Geet、您好!

     谢谢您的回复、很抱歉、我的英语很差、因此打扰了您。

     客户认为 DP83849可能由于大噪声而失控(无法正常工作)、因为该器件在内部具有 DSP。

     我使用的每个字都与以下含义类似。

      受控=正常工作

     runaway (不受控制)=不能正常工作

     客户想知道  DP83849是否有任何状态信号表明 DP83849无法正常工作。

     可以给我答复吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Geet、您好!

     您能理解我的问题是什么意思吗?

     如果您不能、可以告诉我吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以检查的东西很少:

    1.寄存器0x0000中的链路状态寄存器。

    2. RX_CLK 时钟速度:如果链路为100M,则时钟应为25MHz。 如果没有链路或10M 链路、则应显示2.5MHz。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Geet、您好!

     非常感谢您的回复。

     我可以确认以下几点吗?

    -建议您检查寄存器0x0000中的链接状态寄存器。 但我找不到 寄存器0x0000中的位

     DP83849C 数据表第48页(http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/dp83849c.pdf)。

     如果程序地址为01h、我可以在基本模式状态寄存器(地址= 01h)上找到链路状态位。

     您提到的寄存器地址是否为01h?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、出现了拼写错误。 我只想说寄存器0x0001。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Geet、您好!

     感谢你的答复。 我明白了。

     此致、

     Kazuya。