This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:冷启动?

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810474/sn55lvcp22-sp-cold-spareable

器件型号:SN55LVCP22-SP

SN55LVCP22-SP 是否可冷启动?

我们认为这不是,而是需要知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    Christian 本周不在办公室。

    他或他人很快会对此做出回应。  只是想让您知道可能会有一些延迟。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我看了一下这个、它是冷稀疏的。

    有一个称为 Ioff 的输出规格。  这是电源关闭时输出上的泄漏电流。  这表明器件关断时、输出具有+/-15uA 的泄漏电流、基本上是三态输出。

    在绝对最大值部分中、控制输入与电源轨没有关系。  这表明电源轨上没有任何传统的 ESD 二极管。  这允许输入在断电时超过 VCC。  请注意、Iin 规格的条件是 VCC=3.6和0V。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水