This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:在 DP 监视器上显示 eDP 内容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810683/sn75dp119-display-edp-content-on-dp-monitor

器件型号:SN75DP119

大家好、

我计划提出一个解决方案、使用支持 DP 的标准监视器来测试电路板上的 eDP 接口。

1.我们是否需要任何桥式 IC 将 eDP 转换为 DP?

2.能否 将 eDP 主链路信号(通道0和通道1)从 SN75DP119直接路由到标准 DP 连接器?  

3.如何终止标准 DP 连接器(通道2和通道4)的未使用引脚?

--

谢谢、此致

Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要桥式 IC 即可将 eDP 转换为 DP

    2.当然可以

    3.您不需要终止未使用的频道。 DP 本身可以是单通道双通道和四通道