This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:使用晶体时、需要一个并联电阻器

Guru**** 2764155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810674/dp83822i-dose-it-need-a-parallel-resistor-when-use-crystal

器件型号:DP83822I

在 DP83822I 数据表中、建议如下所示:

但在参考电路板设计中、XI 和 XO 之间有一个1M 欧姆的电阻器。

无论是否使用该1M 电阻器、我的板都能正常工作、晶体正弦波电压与它之间没有明显的差异。

我的问题是、在大规模生产中、我们是否需要这个1M 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 XI 和 XO 上无需使用1M 电阻器。

    此致、

    Hung Nguyen