This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:SN65HVD235

Guru**** 2553060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810696/sn65hvd235-sn65hvd235

器件型号:SN65HVD235

您好!

是否有任何 具有自动波特特性的 CAN 收发器与 SN65HVD235类似,以符合 J1939-16 5伏工作电压标准 。

此致

Dilip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、

    我们拥有具有静音模式的5V 器件、其中禁用了总线发送器、但接收器仍处于启用状态并监听总线。 我们没有另一个器件具有在 TXD 上发送数据和在 RXD 上接收数据的同步功能和环回功能、而不会影响总线。  

    该功能究竟需要如何使用?

    此致、