This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:使用 LVDS 连接 PCB 时、GND 电平不同。 这很重要吗?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810800/ds90lv804-gnd-level-is-different-when-connecting-pcbs-by-using-lvds-does-this-matter

器件型号:DS90LV804

各位专家:

我们将通过背板上的 LVDS 连接多个 PCB。  每个 PCB 的 GND 电平不同、这意味着 LVDS 驱动器 IC GND 不同。

这是否重要?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    LVDS 信号以 GND 为基准。  相对于 GND、LVDS 输出的共模为~+1.2V。  输入设计用于 输入共模范围内的信号、通常  比 GND 高+0.05V 至+2.4V。  这样可以在  使用 LVDS 接口时实现良好的噪声抑制。

    您 看到的 GND 差异有多大?  

    通过各种形式的隔离可以克服较大的接地差异(交流耦合或变压器耦合是两个示例)。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    正如 Lee 在使用交流耦合时提到的(这是您与我共享的离线电路的情况)、因此接地电位差不应成为问题。 但是、请注意、为了能够使用交流耦合、数据需要进行直流平衡(例如、使用8b/10b 编码、以确保没有0或1的长串)。

    此致、

    相位