This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:当进行 CAD 设计时、器件 DS100KR800是否具有引脚延迟要求?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810853/ds100kr800-whether-the-device-ds100kr800-has-pin-delay-requirement-when-do-cad-design

器件型号:DS100KR800

大家好 、

  在进行 CAD 设计时、器件是否有引脚延迟要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当+和-引脚上的输入和输出信号长度或电气延迟相等时、DS100KR800和具有差分 I/O 的类似器件的性能最佳。  这有助于将信号保持在纯差分状态。  当信号网不平衡时、有更多的信号能量转换为 共模。  共模信号 将降低差分接收器性能并更容易辐射 EMI。

    对于 DS100KR800、我们 建议将长度匹配 在10mil 以内、以实现最佳性能。  这种布线长度差异会导致电气长度变化约为1.7ps。

    此致、

    Lee