This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 的问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808616/dp83867e-question-for-dp83867e

器件型号:DP83867E

大家好、

客户使用 DP83867E 通过 SGMII 连接到 CPU。 连接互联网电缆后、始终无法识别。

MDIO 可以识别 PHY 地址、也可以读取和写入 PHY 寄存器。 通过网线将开发板直接连接到计算机、但始终显示网线未连接。 客户参考 DP83867E SGMII EVM 电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您如何将 CPU 连接到 DP83867 SGMII 接口。 SGMII 是 LVDS、必须以差动方式进行路由。

    此外、共享从0x0000到0x001F 的寄存器转储。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、

    GET