This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:TPD1S514

Guru**** 2800715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809308/tpd1s514-tpd1s514

器件型号:TPD1S514

大家好、

感谢您的支持。

我想使用 TPD1S514来保护 VBUS 保护、 我对此有一些顾虑、请帮助确认。

如果 VBUS 上的电压为6~8V、 TPD1S514是否会损坏?

 TPD1S514是否具有电流限制?

在   这个应用中、我使用 TPD1S514作为一个器件、它只是一个 UFP、UFP 通过电缆与计算机连接、VBUS 上的输入电容 是相对于浪涌电流和 热插拔时的过冲的、 我不是很清楚2.0标准中器件的浪涌电流要求是不是很清楚? 请帮助 确认。

您能给我一些建议吗、VBUS 上的输入电容能达到 USB2.0标准的多少? 2.2uF 的 USB VBUS、可以吗?

由于 TPD1S514的封装是 BGA、是否有任何其他封装?如果没有、请推荐可更换的其他 IC。

期待您的回复、谢谢。

Kevin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请 请按以下方式查找您的问题的注释:  

    如果 VBUS 上的电压为6~8V、 TPD1S514 是否会损坏? -->否,此器件在 VBUS_CON 引脚上具有 OVP 功能  

     TPD1S514是否 具有电流限制? -->否,该器件仅支持 VBUS 的打开和关闭功能。  

    在    这个应用中、我使用 TPD1S514作为一个器件、它只是一个 UFP、UFP 通过电缆与计算机连接、VBUS 上的输入电容 是相对于浪涌电流和 热插拔时的过冲的、 我不是很清楚2.0标准中器件的浪涌电流要求是不是很清楚? 请帮助 确认。

    --> 2.0标准没有浪涌电流要求。

    您能给我一些建议吗、VBUS 上的输入电容能达到 USB2.0标准的多少? 2.2uF 的 USB VBUS、可以吗? --> USB 2.0标准的 DFP 中需要120uF 的输出电容。

     由于 TPD1S514的封装 是 BGA、是否有任何其他封装?如果没有、请推荐其他可更换的 IC。- >目前此器件仅具有 BGA 封装,如果您想选择其它封装,您可以向我们发送详细的测量结果,如封装、电流限制阈值等,然后我们可以为您的应用推荐合适的器件。 谢谢!

    Michael Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的快速反馈。

    对于问题3、也许我错过了标准的全名、全名是"通用串行总线规范修订版本2.0"、

    您能 帮我们仔细检查一下、作为 此应用中的器件、它仅是 UFP、UFP 通过电缆与计算机连接、VBUS 上的输入电容 与浪涌电流和 热插拔时的过冲有关、

    通用串行总线规范版本2.0中是否对器件的浪涌电流要求?

    对于问题4 、我将其用于 UFP、   《通用串行总线规范修订版2.0》中的器件是否对 VBUS 上的输入电容有任何要求?

    对于问题5 、我将其用于 UFP、主机电源最大电流为500mA。 IC 的要求 如下、

    支持热插拔

    电流限制阈值

    短路保护、OVP /UVP 功能

    满足 IEC/EN61000-4-4、 IEC/EN61000-4-5、IEC/EN61000-4-6、IEC/EN61000-4-8、IEC/EN61000-4-11的浪涌要求

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     UFP 似乎没有浪涌电流限制和输入电容要求。  根据您的项目要求、我们仍然建议您为   您的应用选择 TPD1S514。