This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:有关待机模式电流的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810191/tca6408a-question-about-standby-mode-current

器件型号:TCA6408A

一位客户在 TCA6408A 的条件下测量电源电流。

⇒SCL = SDA = 3.3V (待机模式)、VCCP = VCCI =/RESET = ADDR = 3.3V、P1 =低输出、另一个输入未使用。  

我的问题是以下三点:

①Is 高于条件设置待机模式、对吧?

②Above μ A 7μA 看起来像 ICC:按数据表第6页显示的3.2μA μ A 最大值、但测得的电流大约为 μ A。

有什么原因吗?

我想总电流增加了 P1电源电流、对吗?  

③Please 请通过数据表第6页让我了解待机模式下的额外电流。

例如、⊿μ A ICCP:在连接所有 P 端口和 ADDR 的情况下、80μA μ A 是额外的 ICC 电流?  

仅连接一个 P 端口时、⊿μ A ICCP 电流是否降低? (如果使用一个 P 端口、我想知道⊿ICCP)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '①Is 高于条件设置待机模式、对吧?'

    是的。 我们的器件可耐受5V 电压、因此这种待机模式不会导致问题。 由于 VCCP 为低电平、输入可以悬空。

    "②Above 7μA 条件看起来像 ICC:按数据表第6页显示的3.2μA μ A 最大值、但测得的电流大约为 μ A。"

    您使用什么设置来测量所有这一切? 我最初的猜测是您可能在同一 PCB 上组装了此器件以及其他器件。另一个想法是、如果您使用的是 LDO 或开关稳压器、则可能会测量一些泄漏电流。

    "③Please 请通过数据表第6页让我了解待机模式下的额外电流。"

    这是一种称为击穿电流的测量方法。 当 CMOS 结构的栅极未完全拉至 Vcc 或以 GND 为基准、因此两个 CMOS 结构部分导通时、就会发生这种情况。 数据表中的 deltaICCP 不适用于您、因为 VCCP 偏置到 GND。

    谢谢、

    -Bobby