This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:支持 BMC? 需要任何驱动程序?

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810471/tusb2046b-support-bmc-need-any-driver

器件型号:TUSB2046B

您好、先生、

BMC 现在无法检测到 TUSB2046集线器。

客户使用的48MHz 振荡器、复位引脚修改值:将1.5k Ω 的高电阻和0.1uF 电容拉至接地。

 TUSB2046是否支持 BMC? 还是需要驱动程序才能工作?

请提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件处理问题。