This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810321/dp83867e-rgmii-voltage

器件型号:DP83867E

大家好

我使用 dp83867e 器件开始原理图

在数据表中、我看到"可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)"

这是指 MDC、MDIO、Reset Only ?

RGMII 电压可以是3.3伏?  

我在数据表中没有看到这一点

感谢 Pavel

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    "可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)"意味着 VDDIO 可设置为1.8V、2.5V 或3.3V

    VDDIO 为所有 I/O 引脚供电、包括 MAC 接口、MDIO、MDC、GPIO、 LED、 INT/PWDN、RESET 和 JTAG。

    此致、

    Hung Nguyen