This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:SDP 100mA、500mA 检测

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810212/bq24392-sdp-100ma-500ma-detection

器件型号:BQ24392

我们的客户希望了解如何在 SDP 定义期间切换100mA SDP、500mA SDP 切换。

您能帮我们选择100mA SDP 还是500mA SDP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiro、您好!

    SDP 端口根据 USB 枚举期间主机和器件之间交换的信息从100mA 更改为500mA。  BQ24392不会监听 USB 通信、也无法确定 SDP 端口何时从100mA 更改为500mA。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDP 的最大电流限制为500mA、具体由 USB BC 规范定义。 BQ24392会将连接的器件检测为 SDP、当器件配置完毕而未处于挂起状态时、会设置电流限制。 当器件已连接但未配置且未处于挂起状态时、最大电流为100mA。 当器件已配置且未暂停时、最大电流为500mA。