This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:Marvell 98CX8129 Hooper 提供的10G-KR 无错误链接培训

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810231/tlk10232-no-error-free-link-training-with-10g-kr-from-marvell-98cx8129-hooper

器件型号:TLK10232

在我们的产品中、我们使用 TLK10232通过背板连接(10G-KR、第45条)到带有 Marvell 98CX8129 Hooper 交换机的中央设备。

我们当前的问题是、即使从默认值修改了 TLK10232中的寄存器、我们也无法将中央单元到从单元(下游)(由 HS_ERROR_COUNTER (DEV:0x1E、reg:0x0010)计数的方向上的错误减少为零。

错误数量取决于2个因素:

1.背板插槽。 中央单元和从单元之间的距离越短、误差量就越大。 该问题主要发生在短距离处。

2.温度。 此问题随着低温(< 0°C)而增加。

背板和 TLK10232之间 PCB 上的距离小于4cm。

以下寄存器设置将与新单元的默认值不同:

DEV:0x1E、寄存器:0x0002  => 0x811c (优于默认值)

DEV:0x1E、寄存器:0x0004  => 0x1320或0x1820 (但新链路训练后结果非常糟糕)

在我们的测试期间、我们意外地将寄存器 DEV:0x1E、reg:0x0002更改为0xa11c、然后错误计数器的结果比使用0x811c 更好。 由于位12仅供" TI 使用"、因此误差的影响不清楚。

 

现在、我们的问题是:

TLK10232中的寄存器是否有任何其他会影响数据传输的设置、尤其是那些"仅供 TI 使用"的设置?

低温对结果的影响是什么?

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    如果  您还没有查看使用 TLK10034和 TLK10232的10GBASE-KR 链路优化。 此外、随附的文档具有更详细的寄存器映射、包括一些保留的寄存器。   e2e.ti.com/.../TLK10232_5F00_REGMAP_5F00_v8_2D00_1.pdf

    我不知道为什么低温会影响结果、但是温度通常会影响电气参数值、所以这并不奇怪。

    此致、

    相位