This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:关于通信状态评估

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809907/tcan4550evm-about-communication-status-evaluation

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

请告诉我如何评估 TCAN4550EVM。
客户希望考虑使用 TCAN4550EVM 的 CAN FD 简介。
http://www.ti.com/tool/TCAN4550EVM

但是、此 EVM 没有 MUC 等控制器。
因此、不能仅在购买 EVM 时对客户进行评估。
您能告诉我 TI 建议尝试协议测试的评估集吗

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    通常、我们的客户已将自己的 MCU 板连接到我们的 EVM 进行评估、并将我们的入门软件代码和软件指南作为起点。 我们还将提供一个 TCAN4550 BoosterPack、用于连接到下个月发布的 TI LaunchPad、您可以查找该 LaunchPad。

    如果您直接向我发送电子邮件、我可以发送入门代码和软件用户指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的支持。
    我了解 TCAN4550评估环境。

    我需要入门代码和软件用户指南。
    请告诉我您的电子邮件地址吗?


    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    如果您单击我的用户名、将转至一个页面、您可以在其中找到我的电子邮件。

    此致、