This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何刻录 MAC

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808043/dp83822i-how-to-burn-mac

器件型号:DP83822I

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道如何刻录 DP83822的 MAC?

我们的操作系统是 Linux。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822仅为以太网 PHY。 您必须通过 MII 接口连接外部 MAC。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    我们使用的 SoC 是 Rockchip 的 PX30。 它内部有一个 MAC、因此连接到 DP83822。

    我们想知道如何刻录/存储 MAC 地址?

    OS 是 Linxus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以太网 PHY DP83822不需要 MAC 地址即可将数据包路由到 MAC。

    它是需要具有 MAC 地址的 MAC。 请与您的 SoC 供应商联系 、了解如何进行编程。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET