This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:断电模式

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809895/ds25br440-power-down-mode

器件型号:DS25BR440

您好!

在断电模式期间、每个输出的状态如何?

我的猜测如下。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    数据表中未完全列出此规格。

    当器  件在 PWDN#= H 时处于活动状态时、引脚 OUT+或 OUT-将具有~ 100欧姆阻抗。

    当器件未激活且 PWDN#= L 时、引脚 OUT+或 OUT-将具有~ 1.5K 欧姆阻抗。

    OUT+和 OUT-之间将始终有~ 100 Ω 阻抗(PWDN#= H 或 L)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    我了解断电模式状态、如下所示。

    我还有一个问题。

    在断电模式下、输入引脚和输出是否相互独立?

    换句话说、在断电模式期间、输入信号不会出现在输出引脚上、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

     当 PWDN#= L 时、输入和输出未连接。器件不会输出任何信号。

    此致、

    Lee