This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:适用于 LED 应用的 TCA9554A

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809396/tca9554a-tca9554a-for-led-application

器件型号:TCA9554A
主题中讨论的其他器件: TCA6507

尊敬的先生:

我们希望利用 TCA9554A 点亮 LED 并以固定周期闪烁。

如果 LED 以500Hz/500Hz 的频率打开/关闭、我们能否提供一次命令、然后 TCA9554A 将保持闪烁?

或者我们需要提供用于 LED 闪烁的定期命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我们的 IO 扩展器没有这种功能。 您正在寻找的是具有 PWM 的器件。 对于类似的应用、我建议使用 TCA6507 (LED 驱动器)之类的器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我看到 TCA6507包括 PWM 电路和强度 控制寄存器、

    因此、我们不需要为 LED 闪烁提供重复的 I2C 命令、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    是的、没错。 对器件进行编程后、您无需反复与器件通信以将其关闭并反复打开。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    好的、我没有任何问题。