This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:VCCOUT 用于 TCAN4550内的哪个块

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809125/tcan4550-vccout-is-for-what-block-inside-tcan4550

器件型号:TCAN4550

大家好、

主题是、VCCOUT 提供给 TCAN4550中的哪个块? 谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    VCCOUT 块为集成 CAN 收发器供电、总电流能力为125mA。 它可用于为外部负载供电、但在计算输出可处理的最大外部负载时、必须考虑集成 CAN 收发器在任何给定时间可消耗的电流大小。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢! 如果我错了、请纠正我的问题。

    VIO 为 SPI 接口供电、不能直接连接到 VCCOUT、VIO 必须在 VCCOUT 之前稳定、因此 VIO 必须使用单独的源、对吧?  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    将 VCCout 绑定到 VIO 应该不会出现问题、任何一个电源都没有任何时序要求。 您是否阅读过其他内容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    也许我不理解、所以我不需要遵循图15。 上电时序?

    它显示 VIO 在 VCCout 之前稳定。 谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    该图中的 VCCout 时序完全基于 VSUP 超过唤醒阈值的时序以及 VCCout 从该时间开始斜升所需的时间。 VIO 在看似随机的时间上电、因为它取决于系统、并且仅显示其上升的时序、然后 CLKIN 信号开始工作。 它们相互独立。

    这有道理吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的帮助!

    Andrew