This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:OE 最大输入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, HD3SS215EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809722/hd3ss215-oe-max-input

器件型号:HD3SS215

您好!

我对 HD3SS215数据表图8中的原理图有疑问。

在图8中、OE 上拉至5V、而 VDD1、2的电源仅为3.3V。  

但是、在电气特性中、OE VIH 最大额定值仅高达 VDD。

您能否确认 OE 引脚的最大输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE 的最大输入应为 VDD。 请参阅 HD3SS215EVM 用户指南、了解 OE 引脚的实际实施(图5)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Malik。

    那么、图8中的5V 是否是拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为这是拼写错误。