This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:Rvsadj 过低有任何问题?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809628/tdp158-any-concern-if-rvsadj-is-too-low

器件型号:TDP158

尊敬的团队:

我的客户对 Rvsadj 使用了3.6k 欧姆。 眼图测试通过。

我想与您确认、如果使用低 Rvsadj 值、是否存在任何问题?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    如何测试 TDP158? 他们是否已针对 HDMI1.4和2.0运行合规性测试?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    我将关闭此线程、因为它是直接受支持的。

    谢谢

    David