This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:SN75DP119

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119, SN75DP159, SN75DP130, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808964/sn75dp119-sn75dp119

器件型号:SN75DP119
主题中讨论的其他器件: SN75DP159SN75DP130TDP142

您是否有适用于 SN75DP119器件的 IBIS-AMI? 我们希望使用 Hyperlynx 通道分析仪以3Gb/s 的速率使用 DisplayPort 协议运行通道分析

如果没有、请提供等效的 IBIS-AMI 模型。

此致、

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal

    该模型可从 TI.com: http://www.ti.com/product/SN65DP159/toolssoftware 获取。  

    我们使用 Agilent ADS 仿真器验证了该模型、您可能会遇到 Mentor Hyperlynx 仿真器的兼容性问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我询问了 SN75DP119 DisplayPort 中继 器 IBIS-AMI。 请确认提供的 sn75dp159.IBS 链路可用于 sn75dp119器件。

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal

    很抱歉、这是我的错误。 遗憾的是、我们没有 SN75DP119的模型。

    为什么需要使用 SN75DP119? 您还可以考虑使用 SN75DP130 (限幅转接驱动器解决方案)和 TDP142 (线性转接驱动器解决方案)

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    该通道使用 SN75DP130 IBIS-AMI 看起来很好。 但是、由于封装尺寸的原因、设计人员似乎选择了 SN75DP119器件。

    我们是否可以 假设 SN75DP119  器件的通道响应相同?

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal

    不可以、DP119使用0、6和9dB 的固定均衡器方案、而 DP130具有可编程均衡器。 您可以查看 DP130数据表图3中的 DP139均衡增益曲线。

    谢谢

    David