This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:电缆长度

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809550/tca9803-cable-length

器件型号:TCA9803

大家好、

您能否为 TCA9803提供最大电缆长度?

我的客户希望驱动长达40cm 的电缆。

我期待收到您的回复。

此致、
Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    假设电缆每米具有50pF 的电容负载、并且我们的器件支持400pF 的电容负载、那么我们理论上可以通过8米的电缆进行传输。 对于 TCA9803、40cm 不应成为问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    感谢您的快速回复。

    让我再问一个问题。

    在我客户的用例中、主器件和从器件组装在单独的电路板上、并通过40cm 电缆进行通信。

    在这种情况下、是否需要对两个电路板使用 TCA9803?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    有多少主器件和从器件?

    PCB 布线是否长?

    如果 PCB 布线较短、并且从器件/主器件数量较低、则无需使用两个 TCA980x 器件。 您很可能会因为一个而不是两个而离开。

    谢谢、

    -Bobby