This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:使用 imx6q 和 tvp5150解码器捕获模拟视频

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809825/tvp5150-capturing-analog-video-with-imx6q-and-tvp5150-decoder

器件型号:TVP5150

大家好

 

我正在处理一个有关捕获视频的项目。

 

系统启动时(视频输入启用)一切正常。    视频似乎从 显示器顶部开始。 一切 都是完美的、但系统启动(视频输入禁用)、然后视频电缆连接到系统。 视频 似乎 从 显示器的自定义位置开始。  视频有时从显示器的中心开始,有时从显示器的底部开始。 ı 能够检测到这种情况?   

ı 如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:4544651、

    请先阅读:

    此致、

    Tsvetolin Shulev